This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:A 侧的上拉电阻

Guru**** 2879550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487893/tca9509-pull-ups-on-the-a-side

器件型号:TCA9509

工具与软件:

您好!

我将使用该部件是为了缓冲从板外连接到传感器的 I2C 线路。 但我也将其用于板载器件、我直接连接到 MCU、没有缓冲。  
我在数据表中读到、A 侧上拉电阻是不被允许的? 我不明白是否不允许或不需要?  
问题是、我想只要外部传感器未使用、就可以禁用缓冲器。 然后我不会让1mA 电流源处于活动状态、对吗?
那么、我是否可以将上拉电阻连接到 A 侧?
所有侧均使用相同的3.3V 电压。

请参阅以下内容:


我的问题是有关圈出的电阻器。

谢谢!
以色列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第8.2.1节规定"上拉电阻器不应放置在 A 侧端口上"。
    第8.2.2.2节指出:"必须仔细选择 A 侧的上拉电阻、以确保逻辑电平将正确传输至 B 侧。"

    如果您有上拉电阻器、它们必须足够大、以便总线段上的所有器件能够将线路拉至110mV 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、  
    这是因为 A 侧有电流源吗? 如果我使用10k 重置器、可以吗? 我只有我的 MCU、I/O 扩展器和缓冲器。 你怎么看?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 MCU 或 I/O 扩展器的驱动强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列:

    这个 TCA9509说明有助于澄清为什么不建议在 A 侧使用 PU 电阻器。

    确定、  
    这是因为 A 侧有电流源吗? 如果我使用10k 重置器、可以吗? 我只有我的 MCU、I/O 扩展器和缓冲器。 你怎么看?  [报价]

    在 A 侧添加10k PU 电阻器、当 MCU 拉至低电平时、可增大 A 侧的 VOL。 移除这些10k PU 电阻器会降低 VOL。  

    MCU 的 VOL 会增加、因为现在需要从 TCA9509的1 mA 电流源灌入电流+来自10k PU 电阻器的附加电流。  

    正如 Clemens 已经建议的、A 侧的每个器件都需要能够将 SDA/SCL 线拉至110mV 以下、以便将低电平信号从 A 侧传递到 B 侧。  

    这是 PU 电阻的限制。  

    如果您的 MCU 足够强、可以灌入10k PU + 1 mA 电流源的电流、那么您可能没问题。  

    此致、

    Tyler