This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:具有集成磁性元件的 DP83867IR RJ45连接器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488351/dp83867ir-dp83867ir-rj45-connector-with-integrated-magnetics

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

您好!

我们是否可以使用  TE CONNECTIVITY 与 PHY DP83867IR 的集成磁性元件部件号3-2301994-5的 RJ45连接器? 根据数据表、 "连接到 PHY 一侧的每个中心抽头必须相互隔离、并通过去耦电容器(推荐使用0.1 μF)接地"、 但在这里、它被短接并连接到 P1。 请引导我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salini:

    由于不同通道的中心抽头短接在一起、因此我们不建议使用此连接器。
    我们建议将 Pulse Electronics HX5008FNL 用于分立式磁性元件。  

    此致!
    J