This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2EUSB30A:用于保护 I2C 线路在热插拔时被损坏的 TPD2EUSB30A。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2EUSB30A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487937/tpd2eusb30a-tpd2eusb30a-used-to-protect-i2c-line-was-damaged-when-hot-plugged

器件型号:TPD2EUSB30A

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TPD2EUSB30A、遇到此问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

热插拔时、用于保护 I2C 的器件会损坏。

请告诉我原因。

即使在热插拔期间发生过应力、它也会通过 TPD2EUSB30A 的内部二极管释放到外部、因此我认为它不会损坏。

我的理解错了吗?

ーーー μ A

 感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:  

    您是否碰巧有可以共享的原理图? 此外、要保护什么 IC? 我要确保 TPD2EUSB30A 是此应用的正确选择。  

    此致!

    McKenzie