This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V:TJA1051TK/3的替代品

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488144/tcan1044v-replacement-for-tja1051tk-3

器件型号:TCAN1044V
主题中讨论的其他器件:TCAN1051-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您可以帮助检查 TJA1051TK/3的任何更换吗?

使用 TCAN1044VDRQ1可以吗? 或者我们有更好的选择?

谢谢!

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    没关系。 但是、强烈推荐 TCAN1051-Q1、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的意见。 以下是一些问题、谢谢。

      TCAN1044VDRQ1和 TCAN1051-Q1有何区别?

     您还能解释一下使用 TCAN1051-Q1的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    主要是因为您问的是 TJA1051、而不是 TJA1044。

    此外、多亏了 TCAN1051-Q1具有更高的 ESD 额定值。

    此致、

    Michael。