This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:当 VCC = 0v 时支持有源输入

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488521/tca9539-q1-support-for-active-input-when-vcc-0v

器件型号:TCA9539-Q1

工具与软件:

您好! TCA9539-Q1是否可以支持 TCA9539-Q1未上电但其中一个 PIO 上存在5V 有源信号的情况? 是否会损坏? 我没有看到 像其他 TI 器件一样、数据表中指定了 Ioff 条件。

谢谢!

AL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AL、

    TCA9539-Q1具有5V 容限输入。 这包括未通电状态。  

    它也在 I/O 侧从引脚到 VCC 没有任何 ESD 二极管。 因此无需担心反向供电。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你