This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:重定时器促销

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488797/tusb501-retimer-promotion

器件型号:TUSB501
主题中讨论的其他器件:TUSB522P

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户正在寻找适用于笔记本电脑应用的 USB 重定时器。 您能帮助提出建议吗? 谢谢!

规格:  

速度:5Gbps 通信

协议:USB3.0、3.1或3.2

特殊需求:支持现代待机模式

环境:英特尔 windows 平台

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB522p 可能适用于此应用。