This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:LP-XDS110调试接口

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, TMS320F28384D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486956/lp-xds110-lp-xds110-debug-interface

器件型号:LP-XDS110
"Thread: TMS320F28384D"中讨论的其他器件

工具与软件:

您好!

我正在尝试将 LP-XDS110 Launchpad 调试接口连接到我的定制控制板(TI 控制器器件型号 TMS320F28384D)。 我已经将来自控制器的总共六个信号连接到 LP-XDS110:TDI、TDO、TCK、TMS、nRST、 和 GND。 但 我仍然无法连接到目标板。 我想知道我是否需要进行任何额外连接才能使用 LP-XDS110。(我在电源选择中将引脚1-2短接、这意味着来自 XDS110 (3.3V)的电源)。

您能为我澄清一下吗?


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    nRST

    您需要 XDS110提供 TRST 引脚、而不是 nRST。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Collier:

    感谢您的答复。

    我的定制卡上有一个 TRST 引脚、但 LP-XDS110只有一个 nRST 引脚、我在 LP-XDS110上找不到 TRST 引脚。 我是否可以通过任何其他方法将此调试接口连接到定制卡?或者我是否无法使用它?

    此致、

    Madhavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhavi:

    [报价 userid="618814" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486956/lp-xds110-lp-xds110-debug-interface/5714064 #5714064"]我的定制卡上有一个 TRST 引脚、但 LP-XDS110只有 nRST 引脚、我在 LP-XDS110上找不到 TRST 引脚。 我是否可以通过任何其他方法将此调试接口连接到自定义卡?或者我是否无法使用它?

    在使用 JTAG 时、您应该只需将定制卡上的 TRST 拉高。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Collier:

    感谢您的意见。

    在使用 JTAG 时、它现在将 TRST 引脚设置为高电平后工作。

    此致、

    Madhavi