This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5013:带有 USB2.0作为主机接口的 SAM 模块

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA5013, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487005/tca5013-sam-module-with-usb2-0-as-host-interface

器件型号:TCA5013
主题中讨论的其他器件: TUSB3410

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在寻找一个 SAM 模块、它具有 USB 2.0接口以连接主机器件(在本例中为 USB 集线器)。 您能否提供满足此要求的建议或合适模块?  

此致、  

Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukesh 您好:

      TUSB4020B 是一款双端口 USB2集线器。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    TUSB4020B 似乎是一个 USB 集线器。 我不在寻找 USB 集线器、我正在寻找可以通过 USB 控制的 SAM 卡读取器、因为 TCA5013仅支持 I2C 接口、这需要一个额外的 USB 转 I2C 桥接器。

    此致、

    Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukesh 您好:

      TUSB3410应支持 USB 转 I2C、 不久将返回 TI.com。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    感谢这个建议、  

    但它不符合我的要求。 我需要一个可通过 USB 2.0直接连接 USB 集线器的 SAM 读取器 IC、其中没有任何转换器。  

    此致、  

    Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukesh 您好:

      我们没有直接支持 USB I2C 读取器的设备。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    感谢您的参与。 是否计划在附近发布一个?

    此致、  

    Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukesh 您好:

      TCA5013是我们唯一拥有的 SAM 产品、我们没有发布任何其他产品的计划。

    好的

    Brian