This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:与 DSI 屏幕配合使用

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488491/sn65dphy440ss-use-with-dsi-screen

器件型号:SN65DPHY440SS

工具与软件:

您好!

我想 在 MIPI DSI 型 LCD 屏幕和微控制器之间使用 SN65DPHY440SS、以提高信号完整性。

我想在 MPU 和我的 LCD 的驱动程序 IC 之间实施 SN65DPHY440S。

我有几个问题、

-我们可以 在不使用器件 I2C 接口的情况下使用 SN65DPHY440SS。 我将对 VSADJ_CFG0 & EQ/SCL & ERC/SDA & PRE_CFG1实现上拉或下拉

- SN65DPHY440SS 支持双向 LP 模式,但我不明白它是如何设置的。

提前感谢您提供任何提示。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面查看我的答复。

    -我们可以 在不使用器件 I2C 接口的情况下使用 SN65DPHY440SS。 我将对 VSADJ_CFG0 & EQ/SCL & ERC/SDA & PRE_CFG1实现上拉或下拉

    是的、您可以在引脚搭接模式下配置 DPHY440。

    - SN65DPHY440SS 支持双向 LP 模式,但我不明白它是如何设置的。

    四个通道中的一个用于 GPU 和 DSI 面板之间的反向通道通信。 DPHY440的通道0是唯一支持反向通道的通道。 因此、DPHY440通道0必须始终连接到 GPU 和面板的通道0。

    谢谢

    David