This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752C:关于 NC 引脚

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C752C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488133/tl16c752c-about-nc-pin

器件型号:TL16C752C

工具与软件:

大家好!

我想问您 NC 引脚。

具有64字节 FIFO 的 TL16C752C 双路 UART 数据表(修订版 C)

关于 NC 引脚、数据表显示"无内部连接"。  NC 引脚是否打开是必需的?

我无法从产品说明书中理解。

我正在考虑将 TL16C752C 替换为其他器件。 如果电路板模式没有改变、则将电压施加到该引脚。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    我已经介绍了该器件的 PFB 封装的贴装接合图。

    从我可以看到的情况来看、NC 没有连接到芯片、而只是连接到引线框。 因此、在 NC 引脚上施加电压不会影响器件的运行。 (我认为可以在这些引脚上施加电压、不会发生任何情况)。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    感谢您的详细回答。 这很有帮助。

    此致、

    Ryusuke