This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:DS160PR410:在 PIN 模式下运行时需要连接哪些仍为引脚

Guru**** 2504335 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488212/ds160pr410-ds160pr410-which-still-pins-need-to-be-connected-when-running-in-pin-mode

器件型号:DS160PR410

工具与软件:

我在 PCIe 模式下使用转接驱动器、并进行引脚设置。 在文档中、它提到有一些其他引脚仍然应通过4.7K 电阻器上拉至高电平。 我指的是以下引脚: READ_EN_N、 ALL_DONE_N、 SCL 和 SDA。

这是我的原理图:

在文档的引脚模式示例原理图中、这些引脚未连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alecsandru:

    [报价 userid="646587" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488212/ds160pr410-ds160pr410-which-still-pins-need-to-be-connected-when-running-in-pin-mode "]在文档中提到有一些其他引脚仍然应该通过4.7K 电阻上拉至高电平。 我指的是以下引脚: READ_EN_N、 ALL_DONE_N、 SCL 和 SDA。[/QUOT]

    单独讨论每个引脚:

    • 根据第4页上的引脚说明、在引脚模式下、READ_EN_N 应使用4.7K 电阻器上拉至3.3V。
      • 根据第3页上的引脚说明、ALL_DONE_N 应在引脚模式下保持悬空。
        • 在此用例中、不建议使用上拉电阻。
      • SCL、SDA:提到需要上拉电阻、以符合第4页上的 SMBus/I2C 标准
        • 这是出于常见的 I2C 原因:I2C 驱动器为开漏驱动器、因此 I2C 线路需要上拉电阻来表示高电压电平
        • 但是、在引脚模式下不使用 I2C 接口。
          • DS160PR410 EVM 始终使用上拉电阻器连接 SCL 和 SDA、但我认为这是为了简单起见、上拉电阻器不会在引脚模式下添加任何功能、因为 SCL 和 SDA 线路处于非活动状态。
        • 因此、如果器件绝不会在 I2C 模式下运行、那么可以让 SCL 和 SDA 保持悬空而没有上拉电阻。

      我看到第8节中的一些示例原理图对于这些引脚的配置方式有歧义、因此应参考引脚说明。 如果您有更多问题、请告诉我们。

      此致!

      Evan Su