工具与软件:
有时、从暂挂模式唤醒后电话不显示。 当没有显示时 寄存器 F6 = 40。 这种现象的原因可能是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
有时、从暂挂模式唤醒后电话不显示。 当没有显示时 寄存器 F6 = 40。 这种现象的原因可能是什么?
您好!
请查看以下调试指南:
e2e.ti.com/.../faq-sn65dsi86-sn65dsi86-black-screen-debugging-guide
您好!
我已验证设置是否与 EDID 面板配置相匹配、但问题仍然存在。 接下来、我可以采取哪些步骤来调查问题背后的原因?
以下是我的设置和 EDID。
This code is meant for an Aardvark USB to I2C to program the SN65DSI86
Addr Data
<aardvark>
<configure i2c="1" spi="1" gpio="0" tpower="1" pullups="0"/>
<i2c_bitrate khz="100"/>
======REFCLK Frequency ======
<i2c_write addr="0x2D" count="1" radix="16"> 0A 4 </i2c_write>/>
======DSI Mode ======
<i2c_write addr="0x2D" count="1" radix="16"> 10 26 </i2c_write>/>
======DSIA Clock ======
<i2c_write addr="0x2D" count="1" radix="16"> 12 5C </i2c_write>/>
======DSIB Clock ======
<i2c_write addr="0x2D" count="1" radix="16"> 13 5C </i2c_write>/>
======DP Datarate ======
<i2c_write addr="0x2D" count="1" radix="16"> 94 80 </i2c_write>/>
======Enable PLL ======
<i2c_write addr="0x2D" count="1" radix="16"> 0D 1 </i2c_write> <sleep ms="10"/>
======Enable ASSR in Panel ======
<i2c_write addr="0x2D" count="1" radix="16"> 64 1 </i2c_write>/>
<i2c_write addr="0x2D" count="5" radix="16"> 74 0 1 0A 1 81 </i2c_write> <sleep ms="10"/>
======Enable enhanced frame and ASSR in DSI86 ======
<i2c_write addr="0x2D" count="1" radix="16"> 5A 5 </i2c_write>/>
======Number of DP lanes ======
<i2c_write addr="0x2D" count="1" radix="16"> 93 20 </i2c_write>/>
======Start Semi-Auto Link Training ======
<i2c_write addr="0x2D" count="1" radix="16"> 96 0A </i2c_write> <sleep ms="20"/>
======CHA Active Line Length ======
<i2c_write addr="0x2D" count="2" radix="16"> 20 80 07 </i2c_write>/>
======CHB Active Line Length ======
<i2c_write addr="0x2D" count="2" radix="16"> 22 0 0 </i2c_write>/>
======Vertical Active Size ======
<i2c_write addr="0x2D" count="2" radix="16"> 24 B0 04 </i2c_write>/>
======Horizontal Pulse Width ======
<i2c_write addr="0x2D" count="2" radix="16"> 2C 30 00 </i2c_write>/>
======Vertical Pulse Width ======
<i2c_write addr="0x2D" count="2" radix="16"> 30 0C 00 </i2c_write>/>
======HBP ======
<i2c_write addr="0x2D" count="1" radix="16"> 34 58 </i2c_write>/>
======VBP ======
<i2c_write addr="0x2D" count="1" radix="16"> 36 11 </i2c_write>/>
===== HFP ======
<i2c_write addr="0x2D" count="1" radix="16"> 38 18 </i2c_write>/>
===== VFP ======
<i2c_write addr="0x2D" count="1" radix="16"> 3A 03 </i2c_write>/>
===== DP-18BPP Disable ======
<i2c_write addr="0x2D" count="1" radix="16"> 5B 0 </i2c_write>/>
===== Color Bar Enable ======
<i2c_write addr="0x2D" count="1" radix="16"> 3C 00 </i2c_write>/>
===== Enhanced Frame, ASSR, and Vstream Enable ======
<i2c_write addr="0x2D" count="1" radix="16"> 5A 0D </i2c_write>/>
</aardvark>
//EDID.txt 00 FF FF FF FF FF FF 0 2C 83 21 11 0 0 0 0 0B 23 1 4 A5 1E 13 78 2 56 45 93 5E 5B 93 25 18 50 54 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1 1 0F 3C 80 A0 70 B0 20 40 18 30 3C 0 2E BD 10 0 0 19 0C 30 80 A0 70 B0 20 40 18 30 3C 0 2E BD 10 0 0 19 0 0 0 FE 0 4B 44 43 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 FE 00 4B 44 31 34 30 4E 33 34 34 35 41 30 38 0 5D