This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06DQAEVM:TPD4E05U06DQAR 标签问题

Guru**** 2813915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487297/tpd4e05u06dqaevm-tpd4e05u06dqar-label-question

器件型号:TPD4E05U06DQAEVM

工具与软件:

尊敬的:

我们有几个问题。
1) 1) COO 中国有 G4标识、但 COO PH 没有标识。
2)标签上没有22N 打印,标签上只有 CTK。

这两个问题是否正常?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard:

    1) 1)这两款器件都完全符合 RoHS 和 J-STD-0609。 有关更多详细信息、请参阅该链接: https://www.ti.com/support-quality/environmental-info/logo-product-labeling.html

    问题到底是什么?

    2) 2)我不知道为什么一卷带没有22L 标记、因为这会在组装/测试地点处理、但这里仍然列出了组装地点位置。

    如果您从 TI.com 或授权分销商处订购产品、则产品性能将符合预期。

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我可以确认不打印22L 是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、  

    从其他单位从 PHI 判断标记,这是一个错误。

    此致、

    Sebastian