This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332:TCAN332DCNR

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1162-Q1, TCAN332, TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487365/tcan332-tcan332dcnr

器件型号:TCAN332
主题中讨论的其他器件: TCAN1043A-Q1、TCAN1162-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我们将 TCAN332 CAN 收发器用于我们的应用。

我们的应用需要180个节点且没有任何中继器、理论上、这种 CAN 收发器可以支持110个节点。

您可以推荐任何无需中继器即可支持180个节点的备用收发器吗?

什么是最大距离和满足这180个节点支持的其他要求,在我们的情况下,我们的最大长度是3米(不涉及电缆)。 所有器件均安装在 PCB 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuvakumar:

    具有高共模输入阻抗的器件可支持更多节点。

    很遗憾、我找到的其他具有较高 Rin 的器件不是 P2P。 请参阅 TCAN1162-Q1、TCAN1043A-Q1。

    为了满足180个节点的要求、应考虑对噪声抗扰度的轻微降低进行权衡、即可以将端接电阻增加到最高80 -100欧姆。 针对低电容迹线和连接器(每个节点小于10 pF)优化 PCB 布局也可以帮助您延长残桩长度、缩短布线、并使用菊花链布局而不是残桩。

    或者、可以考虑基于 Rin 的支持200多个节点的更高 Rin 收发器。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)如果选择 TCAN1162-Q1作为一个节点、我是需要将其余节点更改为相同的器件型号来支持180个节点、还是可以使用任何不支持180个节点的收发器(TCAN332)?

    2) 2)如果我在本例中连接180个节点(计算)、最大长度(我提到的2米)、那么我的速度将是多少。

    请帮我计算加载到此收发器中的终端、速度和节点、或分享任何解释计算的支持文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuvakumar:

    1) 1)可使用任何功能。 但是、请注意每种设备能够支持的程度。 即更安全地使用可以完全支持所有节点的建议。

    2)速度取决于许多因素,如网络拓扑、桩线长度、总负载等

    • 2米总线通常具有20ns 的延迟(相对于双绞线电缆中的传播速度2 * 2m * 5ns/m)、最大理论 CAN 速度 t_bit > 5 * 20ns。 这大约能提供100ns、理论上相当于10Mbps (1/100ns)。
    • 同样、数据表估算的 tpdL 和 tpdH 的平均 tpd 为125ns、即最高为8Mbps。
      • 但是、总线负载会增加电容并限制速度。 因此、使用180个节点时、高达500kbps 将更真实/更实用。
      • 您可以看到与 TCAN332混用如何 增加负载、从而进一步将速度限制为低至250 KB。

    请参阅此应用手册(https://www.ti.com/lit/an/slla486b/slla486b.pdf?ts = 1742238556345&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 和 https://www.onsemi.com/pub/collateral/and8376-d.pdf)获取更多信息、谢谢。

    此致、

    Michael。