This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1420:RS485传输和接收接线

Guru**** 2786305 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487802/thvd1420-rs485-transmission-and-reception-wiring

器件型号:THVD1420

工具与软件:

你好。

我对 THVD1420的接线有疑问。

我想使用 THDV1420从 RS485发送和接收信号。

接收来自 RS485的差分信号
↓μ A
THDV1420
↓μ A
微控制器 USART RX IN
↓μ A
微控制器 USART TX OUT
↓μ A
THDV1420
↓μ A
向 RS485发送差分信号

我曾尝试绘制接线图、但我不知道此接线图是否能正常工作。 这次我将使用两个 THDV1420进行接收和发送、但可以将接收 THDV1420的 D 保持悬空吗? 此外、我不会使用传输 THDV1420的 R、但需要连接3.3V 和 R25 10K 电阻器吗?

我期待着你的答复。