This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1004:如果它们仅使用1个端口、则需要解答问题

Guru**** 2890490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486558/tusb1004-questions-in-case-that-they-use-only-1-port

器件型号:TUSB1004

工具与软件:

你(们)好

他们希望将器件用于 USB3.2、5Gbps、但只需要1个端口、而该器件有2个端口。 他们在下方有问题。 您能支持吗?

-他们可以将端口1或端口2用于  USB3.2、5Gbps 吗? 端口1和端口2之间是否有任何差异?

-您能告诉我们如何处理未使用端口的未使用引脚吗?

-你能告诉更小尺寸的 redirver? 该器件的尺寸对于其系统来说非常大。

此致、

株式会社日立制作所  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在研究这一点、我很快就会回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    端口1和第2部分的性能相同。

    我认为 TUSB1002A 会更适合该应用。 这是一款单通道10Gbps 转接驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    您是否也可以支持下面的讨论?

    -您能告诉我们如何处理未使用端口的未使用引脚吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好将第二个端口的未使用引脚拉至 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="574220" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486558/tusb1004-questions-in-case-that-they-use-only-1-port/5712624 #5712624"]最好将第二个端口的未使用引脚拉至 GND。  [报价]

    请允许我确认以防万一。 您是否建议输入和输出都需要下拉?

    此致、

    高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!