This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD9491-SEP:关于尽管传播延迟较高但 THVD9491-SEP 仍在50Mbps 下运行的阐述

Guru**** 2458790 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD9491-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488309/thvd9491-sep-clarification-on-thvd9491-sep-operation-at-50-mbps-despite-high-propagation-delay

器件型号:THVD9491-SEP

工具与软件:

您好!
考虑到 THVD9491-SEP 的最大接收器传播延迟相当高(60ns)、我想了解它如何以50Mbps 的速率运行。 您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (50Mbps 信号的脉冲长度为20ns。)

    该器件某种程度上是流水线型的、即、您可以在输入端施加新信号、而输出仍在切换旧信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    IC 似乎没有任何存储器。 您能否详细说明这种情况下的缓冲是如何实现的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不存在刻意缓冲。 但是、每个内部级都有一定的传播延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    清晰是正确的、器件只需花时间来识别输入信号发生了变化并在最终发生变化时调整输出。 如果两个传播延迟相同/相似、则传播延迟实际上并不影响最大数据速率。 传播延迟只是意味着信号将需要额外的时间才能到达最终目的地。 在信号通过电缆传输时也是如此(这会增加额外的传输传播延迟)。  

    -鲍比