This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:i##39;m 正在尝试使用 SN65DSI84连接20.3"LCD (3840 x 720)。 目前、DSI mipi 能否以 CM4中的4通道1ea 运行20.3"LCD (3840 x 720)?

Guru**** 2458780 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488032/sn65dsi84-i-m-trying-to-connect-a-20-3-lcd-3840-x-720-using-sn65dsi84-at-this-time-can-the-dsi-mipi-run-20-3-lcd-3840-x-720-with-4lane-1ea-in-cm4

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: SN65DSI85

工具与软件:

荧光

我有疑问。
我正在尝试使用 SN65DSI84连接一个20.3英寸的双 LVDS LCD (3840 x 720)。 顺便说一下、我将针对 SN65DSI84的 DSI-MIPI 使用4通道1ea、如下所示。 我可以运行20.3英寸双 LVDS LCD (3840 x 720)吗?

下面是20.3英寸双 LVDS LCD 产品说明书。

e2e.ti.com/.../1261.C203RAT01.0_5F00_Ver1.0_5F00_20200721_5F00_202410311751.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     前面的常见问题解答提供了一些有关 DSI 转 LVDS 器件分辨率的信息: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945185/faq-sn65dsi84-sn65dsi83-sn65dsi84-and-sn65dsi85-resolution-guide

    分享的显示数据表中的公式、假设这个公式采用24bpp  

    LVDS_CLK =(Htotal * Vtotal * FRAME_RATE)/2   
              = (4000 * 741 * 60)/2   
              =  (177.84 MHz)/2
              = 88.92 MHz、这个值在25到154 MHz 的 LVDS 时钟范围内

    4个 DSI 数据通道的串行器/解串器

    DSI_CLK =(2 * LVDS_CLK * bpp)/(2 * NUMBER_OF_DSI_LANES)
            =(2 * 88.82 MHz * 24)/(2 * 4)
            = 533.520 MHz、这不在 SN65DSI84的500 MHz DSI 时钟限制范围内




    但是、如果使用具有8个数据通道的 SN65DSI85、

    DSI_CLK =(2 * LVDS_CLK * bpp)/(2 *  NUMBER_OF_DSI_LANES)
            =(2 * 88.82 MHz * 24)/(2 * 8)
            = 266.76 MHz、这不在 SN65DSI85的500 MHz 限制范围内



    请 考虑将 SN65DSI85与8个 MIPI DSI 数据通道配合使用。


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Ikram

    我们的解决方案不会通过20.3英寸液晶屏运行视频、但只有天气或灰尘在图片屏幕上的某个时间更新一次、因此 bpp 是否为18位无关紧要。


    如果我使用18位 bpp、可以按照我询问的形式连接双 LVDS 的20.3英寸 LCD 吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于带宽、我假定该带宽为24bpp、因此18bpp 也在我提到过的范围内。 数据表中提到同时支持18bpp 和24bpp。

    请检查一下、由于所需的视频带宽、我建议使用 DSI85器件。

    此致、
    Ikram