This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:我正在寻找一个待机电流消耗低于 TCAN1044AV 的器件。

Guru**** 2458730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488112/tcan1044a-q1-i-am-looking-for-a-device-with-lower-standby-current-consumption-than-the-tcan1044av

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

我当前使用的是 TCAN1044AV 但待机电流消耗很高、这也是问题所在。

我 注意到了这一点 TCAN1472V 最近发布的新器件、与 TCAN1044AV 相比、待机电流消耗明显更低。 引脚配置似乎也相同。

使用什么隔离式栅极驱动器 TCAN1472V 可直接替代 TCAN1044AV

此外、是否有人知道可以将待机电流消耗保持在几微安以下、具有类似功能的替代产品?

非常感谢您的见解。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takeshi

    是的、可以用作直接替代。 此外、谢谢、我没有找到任何其他具有低待机电流的器件。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认兼容性。
    我将使用新产品替换测试。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个关于此事的问题。

    VCC VIO 存在电源轨、和 低功耗接收器 依靠的频率 VIO 电源 性能 待机模式 .

    查看产品说明书 待机模式下 Vcc 的电流消耗 正弦值 约为1.5µA 非常低。 不过、 VIO 消耗约为8.5µA 、这是相对较高的。

    这种理解是否正确?

    如果是、则设置有任何好处 VCC (+5V)至0V 3)在待机模式期间?

    只要 为 Vio 提供+3.3V 、如果我认为设备会 至少消耗8.5µA 功率?

    感谢您的见解。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takeshi

    是的、您的理解是正确的、类似于下面的内容、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael、

    我已经审阅了规格表的内容。 我不能完全理解标有标记的器件。 它指出、在低功耗模式下、它仅在 Vio 上运行、允许 Vcc 连接的"其他器件"通过将其设置为0V 来降低功耗。 这意味着它不声称 TCAN1044AV 本身的功耗降低、对吗?

    此致、

    武志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takeshi

    它适用于这两种情况、即当 Vcc 关闭时、器件级电流都会减小。 因此、这种情况下、总体系统级电流也会降低。

    此致、

    Michael。