This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSD05C:用于替代 MPESDA33CT 的 TVS 二极管

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489466/tsd05c-tvs-diode-for-mpesda33ct-replacement

器件型号:TSD05C

工具与软件:

大家好、团队成员:

请帮助为 MPESDA33CT 建议替代解决方案。

我在网站上找不到3.3V Vrwm 解决方案。

随附了数据表。

谢谢。

e2e.ti.com/.../MPESDA33CT-SERIES.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有3.3V ESD 保护二极管: ti.com/passive-discrete/diodes/esd-protection-diodes/products.html#810=Bi-directional&3285=3.6;3.6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    我们具有类似规格的引脚2引脚器件是 ESD321DYAR。  MPESDA33CT 是双向的。 如果您可以不使用引脚2引脚、请告诉我、我会推荐其他器件。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    不是 P2P 可以。

    请提供建议、如果可用、双向更好!

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    那么、我会推荐 ESD341DPLR。 它比  MPESDA33CT 规格更好 、采用更小的封装(DFN0603)。 如果您有任何其他需要、请告诉我。  

    此致!

    McKenzie