This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:湿性电流精度

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489803/tic12400-q1-wetting-current-accuracy

器件型号:TIC12400-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

一个简短的问题。

根据数据表、1mA 湿性电流范围为0.88mA~1mA、VS 电压为4.5V~35V、温度范围为 -40℃ -125℃。

如果电压范围为4.5V~16V、则温度范围为 -40℃、-85℃。 我们能否提供更具体的电流精度范围?

谢谢

此致!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    遗憾的是、不可以、我们无法针对不同的电压和温度范围缩小这些湿性电流规格。

    一般来说、较低的电源电压是精度较高的因素、因为电流源电路中的晶体管可能会饱和、只允许少量电流流动。  因此、较大的 VS 电源电压允许晶体管在线性区域工作并提供正确的电流量。  因此、较高的湿性电流设置未在低至4.5V 的范围内指定。  此外、如果采用5mA 规格、您将注意到它们指定了4.5V 和5V 的低 VS 范围、而更严格的规格是当 VS 的最小值为5V 而不是4.5V 时。

    在大于4.5V 最小电平的电压下运行器件将实现更高的精度。

    此致、

    Jonathan