This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:如何在我们的电路板上将 USB2ANY 连接到 DS125DF410

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489609/ds125df410-how-to-connect-usb2any-to-ds125df410-on-our-board

器件型号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

[背景]

我们想使用 DS125DF410SQE 的眼图张开度监视器进行评估

系统内的信号质量。 我们知道 USB2ANY 装置是必需的

 以图形方式检查上述功能的波形。

e2e.ti.com/.../7180.HowToConnectUSB2ANYtoDS125DF410onOurBoard.pdf

[问题]

关于 USB2ANY 的使用、以下用于将其连接到我们的系统的方法是否可接受?

-断开连接到原始系统中 DS125DF410SQE 的 SMBus 线路。

-在一对一配置中将 USB2ANY 连接到 DS125DF410SQE。

有关更多详细信息、请参阅随附的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="646978" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489609/ds125df410-how-to-connect-usb2any-to-ds125df410-on-our-board "]

    关于 USB2ANY 的使用、以下用于将其连接到我们的系统的方法是否可接受?

    -断开连接到原始系统中 DS125DF410SQE 的 SMBus 线路。

    -在一对一配置中将 USB2ANY 连接到 DS125DF410SQE。

    [报价]

    是的、这是正确的。 但是、I2C 连接的 USB2ANY 引脚标记不正确。 请使用以下电缆引脚。

    • SDA:引脚10
    • SCL:引脚9
    • GND:引脚6

    此致!

    卢卡斯