This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVCP22-SP:LVDS 输出

Guru**** 2856630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489768/sn55lvcp22-sp-lvds-outputs

器件型号:SN55LVCP22-SP

工具与软件:

SN55LVCP22-SP 是 LVDS 输出。  其输出是否可以 与150Ω 或200Ω 负载(并联电阻 btw OUT+和 OUT-)端接? 我想是的、只是重复检查。
根据数据表、我将其电流源(最小值/最大值)解释为 LVDS_min (255mV/LVDS)和 LVDS_max (475mV/LVDS)、这不是典型的75Ω 2.5mA 6.3mA -4.5mA 3.4mA 75Ω 驱动器。
我希望将接收器侧 VID 的大小调整为500mV_min、因此如果我可以使用150Ω、最小 VID 将为510mV (3.4mA * 150)、这符合接收器规格。
我想仔细检查的原因是、TI 网站上的 ibis 模型(V/I 曲线和上升/下降曲线)仅对100Ω 负载进行建模。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVDS 线路是单向的、应仅在接收器端接。 额外的电阻器可能会导致负载增加太多。

    端接电阻应与电缆或布线的特性阻抗匹配。 它在您的应用中是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布线由100 Ω 阻抗控制、布线 长度为1.5英寸。 信号为50MHz。  数据表电气特性假设 负载为75欧姆、但为了满足接收器 VID 要求、我需要将负载电阻增加2倍。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    正如 Clemens 所说、您的端接电阻器应与传输线路的特征阻抗匹配、以实现出色的信号完整性。 对于 LVDS、端接电阻应为100欧姆。 该器件 与 TIA/CiA-644互操作、这意味着它可以  在100Ohm 端接电阻上生成250mV-450mV。 电气特性 指定了具有75 Ω 端接电阻的 VOD。 VOD 未指定(min)和(max)用于75欧姆以外的任何负载、因此除了使用75欧姆或100欧姆端接电阻外、没有其他保证。 图8。 展示了 VOD 与电阻负载间的关系、其中指示需要500mV VOD ~160Ohm 端接。 请记住、这些只是典型值、并不能保证实现。

    此致、

    插孔