This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:TCA9617B 中的基座过冲

Guru**** 2931640 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489458/tca9617b-pedestal-overshoot-in-tca9617b

Thread 中讨论的其他器件:TCA9617BTINA-TI

您好!

我们目前正在使用 TCA9617B 进行设计、想就数据表中第7.2.1.2节详细设计过程、特别是关于台阶上冲的几点说明。 您能就以下问题提供您的见解吗?

问题1.
如果 B 侧的输入信号是占空比为50%的时钟、我认为基座过冲的增加可能会使 A 侧输出波形的占空比失真。 这种理解是否正确?

问题2.
为了防止发生基座过冲、应将 B 侧的输入信号四舍五入多少?
或者、是否有其他方法可以防止基座过冲?

问题3.
基座过冲是否会在正常运行中给 TCA9617B 带来问题?

问题4.
是否可以使用 TINA-TI 来执行 TCA9617B 的信号完整性仿真? 基座过冲是否可以重现?
如果是、您能提供一些基准数据吗?

问题5.
是否可以使用 TCA9617B 的 IBIS 模型与除 TINA-TI 之外的 SI 仿真器来执行信号完整性仿真?
在这样的仿真中可以再现台阶电平过冲吗?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    [报价用户 id="465179" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489458/tca9617b-pedestal-overshoot-in-tca9617b "] 问题1.
    如果 B 侧的输入信号是占空比为50%的时钟、我认为基座过冲的增加可能会使 A 侧输出波形的占空比失真。 这种理解是否正确?

    我假设这个时钟波形是开漏正确的?  

    基座过冲是快速上升时间小于20ns 的结果。 上升时间越短、基座过冲就越大。 如果根据数据表的 IOL 特性使用 PU 电阻器、我怀疑50%占空比信号不会有基座过冲的问题。 A 侧输出是通过 B 侧输入创建的。 因此从 B 侧到 A 侧的占空比变化不应太大。  

    [报价用户 id="465179" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489458/tca9617b-pedestal-overshoot-in-tca9617b "] 问题2.
    为了防止发生基座过冲、应将 B 侧的输入信号四舍五入多少?
    或者、是否有其他方法可以防止基座过冲?

    只要上升时间大于20ns、就不必担心基座过冲。  

    [报价用户 id="465179" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489458/tca9617b-pedestal-overshoot-in-tca9617b "] 问题3.
    基座过冲是否会给 TCA9617B 在正常运行中带来问题?

    我没有遇到导致客户出现问题的基座。  

    PU 电阻的大小通常大于20ns、上升时间通常大于20ns。  

    [报价用户 id="465179" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489458/tca9617b-pedestal-overshoot-in-tca9617b "] 问题4.
    是否可以使用 TINA-TI 来执行 TCA9617B 的信号完整性仿真? 基座过冲是否可以重现?
    如果是、您能否提供一些参考数据?

    此器件没有 PSPICE 模型。  

    [报价用户 id="465179" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489458/tca9617b-pedestal-overshoot-in-tca9617b "] 问题5.
    是否可以使用 TCA9617B 的 IBIS 模型与除 TINA-TI 之外的 SI 仿真器来执行信号完整性仿真?
    在这样的模拟中是否可以重现基座过冲?

    我使用以下原理图和 TCA9617B IBIS 模型进行了仿真。 但是、IBIS 似乎无法正确对基座或静态失调电压输出进行建模。  

    此致、

    Tyler