This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB962-Q1:DS90UB962上53英尺应用的电缆长度

Guru**** 2458730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489498/ds90ub962-q1-cable-length-for-53ft-application-on-ds90ub962

器件型号:DS90UB962-Q1

工具与软件:

您好、先生、

 我的客户希望设计一个电缆长度为53英尺的卡车应用接收器。 在此应用中、是否可以通过使用 STP 或同轴电缆来使用 DS90UB962? 任何 TX 器件或电缆规格。 是什么? 请提供您的建议。 谢谢。

此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    对 FPD-Link 器件的主要要求是满足中定义的 IL / RL 限制  总通道规格  962数据表中的值(在最坏温度和电流负载条件下)。

    请参阅  7.4.7.2通道要求  有关同轴电缆和 STP 电缆的完整详细信息、请参阅962数据表。  

    另请注意、串行器 PCB、电缆和解串器 PCB 都会导致整个高速通道上的损耗。 客户需要确认、IL 对于我们的 SER/DES 器件的工作频率范围、其整个高速通道均在通道规格文档中定义的 SER/DES 限制范围内。 它们还可以将 SER/DES 器件的工作范围限制为直通 IL / RL、但这可能以降低视频带宽为代价。

    此致!

    Justin Phan