This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:OTP

Guru**** 2926580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484628/tusb8041-otp

器件型号:TUSB8041

工具与软件:

您好!

您能否提供有关顶部设置的详细信息?

数据表规定" 有关使用 OTP 功能的详细信息、请联系您的 TI 代表。"、如果您能向我提供这些信息、我将不胜感激。

此外、您能否提供最新版本的"TUSB80xx_e Fuse_Programming_Tool "?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie、您好:

       您可以在 TUSB8041数据表的第13页找到 OTP 表、我会将 eFuse 工具发送到消息框中。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian San:

    感谢您的支持。

    另外、感谢您通过私人消息进行回复。

    是否可以提供数据表中所列信息以外的其他材料?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie、您好:

      客户尝试使用 OTP 做什么?

      通常、TI 是为了获取集线器的默认设置而完成的。

    寄存器

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian San:

    当客户对实现了 TUSB8041的应用程序执行 USB 3.0合规性测试时、他们更改了 OTP 设置以通过测试。 有关 OTP 设置详细信息和编写工具的文档尚未公开、因此我们要提出此请求。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie、您好:

      您 的意思是客户更改了 数据表中未列出的 OTP 设置? 他们更改了哪一行?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian San:

    我更改了 TUSB80xx_e Fuse_Programming_Tool 中的预加重设置。

    但是、我不知道哪个寄存器已更改、因此我想知道 OTP 的详细信息。

    USB 合规性测试失败、因此我更改了预加重设置以通过。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查您的消息框、第18行显示了"预强调"。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian San:

    感谢您的支持。

    当您说"第18行"时、我是否理解您是指表"From_8041"的 D 行和 E 行中标记为18的项目?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、在 D 行和 E 行

    好的

    Brian