This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DPHY440SSRHREVM:EV 套件无法正常工作、请进行检查

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DPHY440SSRHREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485802/dphy440ssrhrevm-ev-kit-not-working-please-check

器件型号:DPHY440SSRHREVM

工具与软件:

我正在测试 DPHY440SS EV 套件、以检查它在我的预期设计中是否能够正常工作。

但在测试 EV 套件时效果不佳。

我想向您显示此状态、但图像文件上传在我的公司网络中被锁定、我也不希望我的测试显示在公共网站上。

那么、您能否共享您的电子邮件地址以便我可以报告我的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我们无法通过电子邮件提供技术支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 TI 提供的 DPHY440SSRHREVM、曾尝试对其进行测试、但运行不正常。

    我使用 DPHY440SS 打开了摄像头模块。

    我将其链接如下 (有意扭曲)

    摄像机--- retimer_in -- retimer_out -- receiver.  

    D0A -- D3A -- D3B -- D0B.

    D1A -- D1A -- D1B -- D1B

    D2A -- D2A -- D2B -- D2B

    D3A -- D0A -- D0B -- D3B

    DCA --DCA --DCB -- DCB

    但低于2车道的设置效果很好(预期绞合)

    摄像机--- retimer_in -- retimer_out -- receiver.  

    D0A -- D3A -- D3B -- D0B.

    D1A -- D1A -- D1B -- D1B

    DCA --DCA --DCB -- DCB

    所以我通过示波器测量了 MIPI 信号、发现重定时器的 D0B 输出很奇怪、只有 LP Singal、没有 HS 信号(D0A 输入信号正常、只有 D0B 输出很奇怪)

    其他引脚输出(D1B、D2B、D3B、DCB)正常。

    我还连接了下面(通过图像传感器通道映射设置和接收器(Maxim 串行器)通道映射)、  

    但当我测量重定时器的 D0B 时、其单一为仅 LP、无 HS 信号(如高于4通道设置)。 其他信号正常。

    摄像机--- retimer_in -- retimer_out -- receiver.  

    D3A -- D3A -- D3B -- D3B

    D1A -- D1A -- D1B -- D1B

    D2A -- D2A -- D2B -- D2B

    D0A -- D0A -- D0B -- D0B

    DCA --DCA --DCB -- DCB

    我想知道这个问题出在哪里、 EV 板中的 DPHY440SS 芯片是否工作正常值得怀疑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将 EV 板上的 DPHY440SS 芯片更改为我现有的样片、检查另一个芯片是否运行良好、但借用了这种 EV 板、而不是购买。 我想知道是否可以重新将 DPHY440SSRHREVM 上的 DPHY440SS 更改为了另一个 DPHY440SS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否完全理解上面列出的连接。 您能否与连接共享方框图?

    我想根据我的样片更改 EV 板上的 DPHY440SS 芯片、来检查另一个芯片是否运行良好、但借用了此 EV 板、而不是购买。 我想知道是否可以重新将 DPHY440SSRHREVM 上的 DPHY440SS 更改到另一个 DPHY440SS?

    我不确定这款 EVM 的用途、但最好让他们看看它是否合适。 更换部件时未发现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将由于不活动而关闭该主题帖。