This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:查询可用于 USB3.2 Gen2x2的 ESD 保护二极管建议

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD122, TPD1E01B04, TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488761/tpd1e10b06-inquiry-for-recommendation-of-esd-protection-diode-available-for-usb3-2-gen2x2

器件型号:TPD1E10B06
主题中讨论的其他器件:TPD1E01B04、ESD122、 TPD4E02B04

工具与软件:

您好、TI 专家

客户正在对作为原型的 SSD 存储设备进行初步审查。
关于这一点、可以查询 USB3.2 Gen2x2的 ESD 保护二极管建议。 (1通道、2通道、4通道)

您能否推荐合适的器件?


1) 1通道:

2) 2CH:

3) 4通道:  

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:  

    请参阅以下内容了解推荐器件:

    1通道:TPD1E01B04

    2通道:ESD122

    4通道:TPD4E02B04

    如果您有任何问题、敬请告知。 此外、这是我们针对 USB 接口(链接)编制的应用手册。

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie

    感谢您的支持。

    我还有一个与上面链接中提供的 USB 接口(应用手册)内容有关的问题。

    Q1)对于10Gbps、TPD4E02B04 (4CH) x 1ea 用于 Tx、Rx、但是否有特殊原因需要针对20Gbps 使用 TPD1E01B04 (1CH) x 4ea?

    Q2)通过查看表6-1、对于每通道10Gbps 的 D+、D-、TX/RX、建议使用 TPD4E02B04。 该应用是否仅适用于10Gbps 或更低?

      

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:  

    为了回答您的第一个问题、我们不想针对多种 USB 速度显示相同的选项。 这样、它会向某人显示一个具有1个4通道器件的选项和一个具有4个1通道器件的选项。  

    TPD4E02B04可支持高达20Gbps 的速率、但这是它所能支持的最大速率。 我认为列出的每通道1Gbps 是因为 USB 3.2 2x2有2个通道、每个通道10Gbps。  

    此致!

    McKenzie