This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:驱动器输出对地短路?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489154/thvd1450-driver-output-short-to-gnd

器件型号:THVD1450

工具与软件:

尊敬的团队:

THVD1450具有为接收器介绍的大量失效防护功能。 此外、数据表还将电流的250mA 规范为短路电流。 我不清楚的是、如果其中一个驱动器输出端在电缆故障或接线错误的情况下永久短接至 GND、驱动器会发生什么情况。 驱动器能够正常工作吗? 我假设功率级永久地以短路电流能力运行。 是否有过热保护或其他保护、或者保护是否可能发生故障? 令我感到欣慰的是、接收器具有失效防护功能。 但输出会怎样呢?

非常感谢

Lutz   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lutz:

    Xiaofeng Qin 说:

    是的、该器件预计能够承受这种情况、因为从技术上讲、这是 IO 规格定义的一部分(如果输出短接至-7V 至+12V 之间的任何电压、包括 GND)。

    通常、当 PFET 短路时、您看到的是 FET 进入饱和模式、并且随着 VDS 变大、电流会受到限制。 由于电流在技术上受到限制、因此在某种情况下、热积累将变平(温度不再升高)。  

    [报价 userid="35941" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489154/thvd1450-driver-output-short-to-gnd "]我假设功率级将永久以短路电流能力运行。

    正确、如果电源轨没有欠压、则器件将继续保持短路状态。

    是否有过热保护或其他保护或者此保护是否可能出现故障? 令我感到欣慰的是、接收器具有失效防护功能。 [报价]

    不可以、我们具有热关断功能的器件将在数据表的电气参数部分中进行标注。 该器件不包含热关断电路。

    Xiaofeng Qin 说:
    但输出如何呢?
    [/quote]

    R 引脚是什么? 它将反映任何 A-B 逻辑。 具体取决于哪个引脚短接至 GND。 如果 A 短接至 GND、您可能会使 R 卡在逻辑低电平。 如果 B 短接至 GND、您可能会看到 R HOLD 是逻辑高电平。 这是假设接收器电路已启用(RE#保持低电平)。

    -鲍比

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby、

    这很有帮助:-)

    Lutz