This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:关于 XI 端口的问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488909/tusb9261-question-about-xi-port

器件型号:TUSB9261

工具与软件:

团队成员、您好!

我使用振荡器。

在数据表中、写入"XI 应连接至1.8V 时钟源"。

我知道 VIH 和 VIL 的规格。 但我找不到 XI 端口的 VI (最小值和最大值)的规格。

XI 端口是否允许0V - 3.3V 摆动信号?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eiji:

    我认为 TUSB9261在 XI 引脚上应支持-0.3V 的最小值和2.45V 的最大值。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan、

    我打算使用1.8V 信号。

    此致、