This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:"I"器件 EN 极性

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320LAI, TUSB320HAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488700/tusb320-i-device-en-polarity

器件型号:TUSB320

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我认为"TUSB320I EN 高电平"是一个拼写错误。


是否有解决此问题的计划?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB320有3种型号:

    TUSB320:EN-N (低电平有效)是启用器件的唯一选项

    TUSB320LAI: EN-N (低电平有效)是启用器件的唯一选项

    TUSB320HAI:EN (高电平有效)是启用器件的唯一选项

    这符合预期、尽管可以更清楚。 我们需要了解下次修订数据表的时间并将其包括在内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:
    感谢您的答复。

    由于 TUSB320IRWBR 为"使能信号;低电平有效"、我认为 SLLSEN9F 中"TUSB320I EN HIGH (TUSB320I EN 高电平)"的描述不正确。

    此致、
    DICE-K