This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:TFP401A 闪烁屏幕问题

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489089/tfp401a-tfp401a-flashing-screen-issue

器件型号:TFP401A
Thread 中讨论的其他器件: TFP401

工具与软件:

您好、

客户使用 TFP401A 连接显示屏、启动时出现闪烁的屏幕现象。 推测这是一个时序问题、应该先打开背光。 请帮助分析原因。 显示屏如下图所示。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的一位应用工程师很快就会被分配到该解决方案、并且很快将予以解答。
    此致、
    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否以.pdf 格式分享您的原理图? 目标分辨率是多少? TFP401只能支持无音频的视频、在这种特定情况下是否关闭音频?

    谢谢

    David