This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C365A:帮助确定用于旧设备 LCD 升级的接口解决方案

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB925Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487207/ds90c365a-help-identifying-interface-solution-for-legacy-equipment-lcd-upgrade

器件型号:DS90C365A
主题中讨论的其他器件:DS90UB925Q-Q1

工具与软件:

您好!

我们目前正在研发一种传统设备、未来几年将需要支持这种设备。 遗憾的是、本设计中使用的原始 TFT LCD 已停产。 我们正在考虑将其替换为仍在生产中的更新 LCD。 然而,原来的液晶屏是400 x 240与555 RGB ,而新的液晶屏有800 x 480的分辨率,并使用777 RGB。

我们面临的挑战是、我们无法修改现有电路板的硬件或软件、这意味着我们无法更改 MCU 或图形控制器的显示计时。

我的问题是:是否有接口解决方案可用于修改源 RGB 信号和计时、使其与新的 LCD 特性兼容? 理想情况下、我们正在寻找一种单芯片解决方案、该解决方案可以与连接至新 LCD 的小型接口板配合使用。

如果可以在其他地方获得此信息、我深表歉意。 我一直在寻找一种单芯片解决方案、需要几天时间。 到目前为止、我已经看到了 RGB 到 LVDS、RGB 到 HDMI 等多种选项

如有任何帮助或建议、将不胜感激。

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    FPD-Link 产品系列中的大多数器件不是单芯片解决方案、而是串行器/解串器对(即一个串行器、一个解串器)。 根据提供的信息、我认为我们的产品系列中没有合适的单芯片解决方案。  

    如果您对 SerDes 解决方案很满意、我认为 DS90UB925Q-Q1串行器和 DS90UB926-Q1解串器也很合适。 如果您想继续探索这条路线、请告诉我您是否还有其他问题。

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolas、

    感谢您的回复!

    没有必要使用单芯片解决方案、但我认为其措辞可能有所不同。 我们或多或少需要一个小尺寸电路板、该电路板可以连接至新的 LCD 屏幕、该屏幕大约为6.5英寸。

    您提供的解决方案看上去很有前途、但我不得不承认我对器件本身没有过熟悉。 我当然想了解更多有关如何在我们的特定应用中使用它们的信息。  

    我快速浏览了两个器件的文档。 发送器似乎与接收器共享来自主机显示处理器的时序信息。 我没有看到接收器是否能够独立于主机时序来为面板设置显示时序。 我确实看到 DS90UB926-Q1具有用于测试图形发生器的内部或外部时钟信号、我不确定它是否可维持正常运行?

    我认为对我们来说、最大的障碍是能否将主机分辨率从400x240提升到与新的面板分辨率800x480相匹配、以及将面板时序设置为与独立于主机时序的新面板时序相匹配。

    我很抱歉,如果我错过了明显的,我正在学习这个解决方案,我走了。

    谢谢!

    Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    无需担心-在您熟悉这些部分时、乐意澄清任何问题。

    我确实看到 DS90UB926-Q1具有可用于测试图形发生器的内部或外部时钟信号、我不确定这是否可以维持正常运行?

    一个内部或外部时钟可被用于这两个器件上的测试模式或者常规运行。 DS90UB925Q-Q1和 DS90UB926-Q1上的0x03[1]和0x02[5]可切换此引脚。

    我认为对我们来说、最大的障碍是能否将主机分辨率从400x240提高到与新的面板分辨率800x480相匹配、以及将面板定时设置为与独立于主机定时的新面板相匹配。

    通过主机分辨率、您的意思是来自某个源(即 SoC)吗? 从串行器/解串器角度来看、DS90UB925Q-Q1和 DS90UB926-Q1无法将传入的视频放大到比接收到的视频更小/更大。

    因此、如果将400x240视频馈送到 DS90UB925Q-Q1、DS90UB926-Q1也会输出400x240视频。 如果您需要支持新面板的分辨率800x480、则必须从主机调整视频(在视频到达 SerDes 组件之前)。

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikolas、

    再次感谢您的跟进。

    总之、是的、我 希望能够调整源(400x240)的输出、然后再将其发送到新的面板(800x480)。 我们无法修改源视频控制器或 MCU 中的软件或硬件。

    您知道您是否有任何东西可以将 RGB 转换为另一种信号格式、并在转换回 RGB 之前对其进行调节。 也许是 RGB 到 LVDS 或 VGA 之类的产品、然后再回到 RGB?

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我懂了。 遗憾的是、我认为我们的产品系列中没有合适的器件来实现这一点。

    此致!

    Nikolas