This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176A:温度问题

Guru**** 2928380 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC176, THVD1520, SN75176A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486746/sn75176a-temperature-issue

器件型号:SN75176A
主题中讨论的其他器件:SN65LBC176THVD1520

工具与软件:

我正在故障查找系统、当环境温度在50°C 附近时、SN75176AP 停止工作。

系统设置

具有 SN75176AP 收发器的隔离式 RS485、由9600波特半双工链路驱动。 电缆长度约1200米。 仅2线。 隔离式接地未连接。
安装在密封铝制外壳中的板、可实现深水浸入式操作。

让电子器件保持开启状态并允许在30至35°C 的环境温度范围内预热、内部温度升高并最终使链路停止工作。  

打开机箱、部件冷却下来、然后重新开始工作。  仅对 SN75176区域轻微加热、当它加热到大约50度(在热像仪上观察到)后、连接将停止工作。 使用空气粉尘炭罐中的冷风冷却 SN75176、然后该器件开始工作并恢复数据连接。 这是可重复的、加热的、停止工作的、冷却的、通信的恢复。  

我不认为温度是直接影响、因为该器件规定为0 -70°C 等级。 我怀疑有一些共模电压会导致进一步发热、但我当时无法测量。

有什么想法吗?  

下一步是构建测试电路、并找到具有更宽工作范围和更高共模电压容差的替代器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在驱动器处于工作状态的情况下、我估计结温随环境变化约为20 °C、这应该没问题。 是否可能有部分输出短路? 请展示原理图。

    SN75176A 是一款非常旧的器件、在空闲状态下具有较高的功耗。 THVD1520 (或 SN65LBC176作为通孔)等更现代化的器件的运行温度会更低(且更加可靠)。 但我没有足够的信息来预测这是否会解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我同意克莱门斯的评估。  

    此外、我想知道发热是否会导致器件减弱其驱动能力(VoD 随着温度上升而降低)、在1.2km 处可能会使接收器无法正确读取数据包。  

    您是否可以在传输 节点和接收节点上找到 A/B 信号的范围? (确保执行 A-B 的数学函数来查看差分电压)。

    您是否有可以查看的原理图?

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢这两位。 厂商不会发布电路原理图、所以我不得不通过逆向工程来解决这方面的问题。 它与直流/直流 SIP 电源模块进行光隔离。 我可以看到、A + B 线路上连接的唯一设备是一些偏置电阻器。 无 TVD 等  

    Bobby、当信号停止工作但没有任何捕获时、我成功地从受影响的设备的另一端对信号进行了探测。 最后有一个很干净的信号、该信号出现了故障。 波特率仅为9600。 电平比我在另一端看到的低大约1V 峰峰值为4.2V、因此一切正常。 当发生故障时、该器件没有传输。 我没有对收发器的输出进行示波器测量、因为我无法将示波器连接到隔离接地。  

    我应该补充一点、该设备的制造商最近通知我们、以前的一个客户端发生了类似的故障。 没有提供其他资料。

    我正试图说服客户端将 SN75176替换为具有更高共模电压和温度范围的更高版本器件。 我建议构建一个测试电路、将其置于受控的控制之上、以确认原始链路的故障、而替代链路将继续工作、尽管我无法如此轻松地模拟1200 m 链路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当对收发器进行隔离时、应该不存在共模问题(即、收发器的接地应该是电缆接地)。

    从您的描述中、我甚至不确定是 SN75176A 本身导致了问题、还是附近的某个其他器件、或者是焊接连接不良。 您确实需要更换芯片才能确定。

    忽略电容/电感(9600波特时可能不是问题)、您可以使用电阻器仿真长电缆上的压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后有一个干净整洁的信号出现故障。 波特率仅为9600。 电平比我在另一端看到的电压低约1V。

    如果是这种情况、您无需探测传输侧。 4.2V 摆幅应足够好、以确保接收器实际正确地读取/解释数据。

    我也同意克莱门先生的意见。 我不确定根本原因是否是 SN75176A 刚刚。 您手头是否有任何可以换用的其他 SN75176器件(删除当前器件、然后更换新器件)。  

    这可能是器件损坏或者器件上的焊接不良。  

    [报价 userid="96787" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486746/sn75176a-temperature-issue/5711974 #5711974"]忽略电容/电感(9600波特下或许不会成为问题)、您可以使用电阻器模拟长电缆上的压降。[/QUOT]

    克莱门斯是正确的。 获得最佳响应。 如果您知道电缆的电阻/计量器、就可以模拟电缆上的压降。  

    您是否已尝试在问题发生时探测器件的 D、DE 和 Vcc 引脚?  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bobby、我们换了一张全新的 CPU 卡、在过热时间后、在车间里出现了相同的故障。 这就是为什么我相信 SN75176是这个故障的原因、因为它是我们唯一将加热和除尘器小心冷却的部分。

    这些是用于水下系统的处理器模块、安装在密封外壳中、大气压和额定深度压力为1。 表面上使用相同的 CPU、因此使用相同的 RS485驱动器等

    内部有风扇、用于保持空气流动。 通常在水中,它们被周围的海水冷却,但在甲板上,他们可以预热。 当他们打开电源并进行系统检查时、系统发生故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    向传输节点上的器件加热时、有什么方法可以探测 DE 和 Vcc 引脚?

    您还可以尝试用 THVD1520替换器件、并查看问题是否仍然发生。  

    -鲍比