Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90C387A 工具与软件:
您好、
客户希望使用 DS90C387A 芯片输出双 LVDS (10线对)并同时照亮两个屏幕。 我想问一下、是否可以做到? 如果能做到、如何才能做到? 您是否有任何示例可供参考?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jeno:
您能否确认此系统的方框图、以确认 IC 的输入和输出接口?
似乎您 可以为每个显示屏使用双 LVDS (4个数据通道+ 1个 CLK 对)。 在检查所使用的数据通道数量时、这里的数据是24bpp?

根据前面介绍的方框图、单独的并行 RGB888输入(1和2)将进入 IC、而单独的 LVDS 输出将进入。 请注意、PLL 在 LVDS 输出之间是共用的。
只要满足以下假设、这个配置听起来是可行的:
如果您有更多有关显示应用的信息或可以形成一个方框图来描述、这将确认上述某些假设。
如果您有任何其他问题或反馈、敬请告知!
此致!
Miguel