This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:BDSL 文件

Guru**** 2874370 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454014/dp83869hm-bdsl-file

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869DP83869EVM

工具与软件:

我谨代表我的客户获取 DP83869HMRGZT 的 BSDL-File。

这些线程(https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091022/dp83869hm-dp83869hm-48-pin-bsdl-filehttps://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901288/dp83869hm-bsdl-file)中提到的 BDSL 文件似乎有问题。  

指令寄存器的长度看起来不正确、是9位而不是8位。 Capture 值似乎也不正确。

谢谢再见  
Hanno  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanno:

    此处是 DP83869的最新版本 BSDL 文件。 遗憾的是、此模型尚未完全验证、只能用于评估/初步测试。

    dp83869_BSR_48_tested.bSDL

    如果您在使用此文件时遇到任何问题、敬请告知。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、虽然我很感谢您的努力、但我们尚未看到预期的结果。  我们仍然需要一个解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    您能否分享更多有关使用此文件执行的测试的背景信息?

    反馈非常重要、因此我可以与设计团队联系。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指令寄存器的长度看起来不正确、是9位而不是8位。 Capture 值似乎也不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    感谢您的确认。 我将此反馈传递给设计部门、如果可以、将分享最新动态。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    接下来、与设计团队的讨论仍在进行中、以验证此 BSDL 文件。

    我还在研究这个问题、我们会尽快分享最新信息。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    我有来自我们设计团队的更新:

    我查看了 E2E 线程、发现所有帖子都提到 BSDL 文件中的指令宽度为9位、但当我在帖子中查看 BSDL 文件时、所有这些文件的指令宽度都被定义为8位、并且所有指令也都是8位。

    客户是否曾尝试过869上的旁路模式、并确认 tdi 是否路由至 TDO?

    谢谢!
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要加载旁路、我首先需要加载"旁路"指令。 但我无法这样做、因为我必须移位9位、但 BSDL 文件表明它只有8位。 因此,我很遗憾地不知道该怎么做。

    问题正是为什么我必须移位9个位?

    是的、我们要通过扫描链移动定义的图形(8位、我们的测试字节(0x52H))。 我们看到、恰好在9位后、该模式再次从链中传出。 因此、我们可以看到、我们正在将某物加载到链中(TDI)、而某物又再次出现(TDO)。 移动指令时的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan,您能给我发送一个通用的 BDSL 文件吗,所以我们有同样的基础?

    是否也可以从此处获取文件:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199023/dp83869hm-bsdl-file-request

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    我在设计方面确认这一点、将在周三3/5分享反馈。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    这是相同的 BSDL 文件。

    您能否分享捕获结果、在您的案例中显示 JTAG 信号和时钟切换? 我们正在验证等效设置、以观察从链中发出的9位。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:出于测试目的、我们已额外收购了 DP83869EVM。 我们很快将与您共享捕获的信号数据。 这是对我们 的分析的补充、以防当前设计存在任何缺陷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    感谢您的更新、我将在共享信号数据时查看其与设计的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们来自 Goepel 电子和支持 Thomasz Krupski。 我们使用 DP83869EVM 评估板来分析边界扫描测试。 我在该线程中看到了相同的行为。 我们连接了 JTAG 信号 TCK (#21)、TMS (#23)、TDI (#24)和 TDO (#22)。

    我们将搭接引脚 OPMODE (2-0)设置为高电平。 我们设置跳线 J19、J11和 J10。 重新为评估板上电

    我们始终发送一个测试字节。 在第一次移位时、我们看到测试字节被移位 、其第一个位的集合为1。 因此 BYPASS 寄存器应该处于活动状态。

    但是、如果我们尝试移位指令、指令长度将向我们显示9位的高度。 此外、还从 BSDL 模型 dp83869_BSR_48_tested.bSDL 捕获值

    dp83869_BSR 的属性 instruction_capture :实体为"11011101";

    我们无法看到定义的指令捕获值? 为什么?

    您可以看到我们的调试窗口。 在 TDO 栏、您可以看到我们发送到 DP83869的内容;在 TDI 栏、您可以看到我们通过器件接收的内容。

    因此、在第一次移位时、我们将在偏移1位后读取测试字节。 很好。

    但是、在尝试移位指令后、我们发现测试字节不是在8位之后、而是在9位之后。 因此、根据我们的理解、器件 DP83869未处于正确的 JTAG 边界扫描模式。 某些订单条件丢失? 或者 BSDL 模型错误。

    我们需要更多详细输入来解决边界扫描模式的此问题。

    请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    感谢您分享详细的过程和结果。 我正在与设计团队一起审查、并将尽快分享反馈。

    此致、
    Evan