This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:唯一(出厂设置)地址

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488891/dp83826e-unique-factory-set-address

器件型号:DP83826E

工具与软件:

大家好、我正在使用 DP83826ERHBR、想知道是否分配了唯一的出厂设置 PHY 地址?

请提供建议。 感谢您的及时关注和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有标准定义"PHY 地址"(MAC 地址适用于 MAC)、DP83826E 也没有一些特定于供应商的唯一 ID。 (所有芯片的 PHYIDR1/2寄存器具有相同的值。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与 Clemens 的答案类似、PHY 地址未出厂设置。 如果参考串行管理接口(SMI) PHY 地址、可通过配置 DP83826E 上的以下引脚来设置:

    SMI 引脚(MDIO 和 MDC)用于在 PHY 上访问寄存器。

    此致!

    Shane