This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:在 DP83869上确认1000BASE-T 至1000BASE-X 转换

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488340/dp83869hm-confirmation-on-dp83869-for-1000base-t-to-1000base-x-conversion

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

您好!

我们计划使用 DP83869作为介质转换器、将1000BASE-T (以太网 PHY)转换为1000BASE-FX (光纤 PHY)。 您能否确认 DP83869是否适合该应用?

此外、您是否还可以确认 DP83869的 SFP 接口是否支持双向 SFP 收发器?

感谢您的支持。

此致、
SIVAM Natesan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83869应该适用于该应用。 请查看我们产品说明书中的介质转换器1G 设置。  

    SFP 收发器应该是双向的、因为这就是 FX 链路伙伴发送和接收 FX 应用程序的方式。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    您能否确认了解当 SFP 收发器本身是双向的时、DP83869支持双向 SFP 这一点是否正确? 此外、DP83869是否支持用于双向通信的单模和多模光纤 SFP?

    感谢您的澄清。

    此致、
    SIVAM Natesan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83869应支持双向 SFP、因为 FX 通信应是双向的、以便实现 TX 和 RX 连接。 在实验室内、我们看到 PHY 与 AXFE-1314 和 AFBR-5715搭配使用 时没有出现任何问题。 您可以将其用作 DP83869支持的参考。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认1000BASE-T (铜缆)到1000BASE-X (光纤)的 strap 配置?  

    1. JTAG_TDO (OPMODE_0)为开路

    2. RX_D3 (OPMODE_1)为开路

    3. RX_D2 (OPMODE_2)通过2.49K 上拉至 VDDIO。

    此外、您能否通过自动协商和自动 MDIX 澄清1000BASE-T 至1000BASE-X 的正确 LED 配置(strap)设置?

    此致、

    SIVAM Natesan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是用于将 DUT 置于1G 介质转换器模式的正确配置(strap)。

    对于 LED 搭接、LED1和2可以忽略不计、因为它们仅控制 CU 广播。 只要 CU 链路伙伴还广播1G、这应该不是问题。 但是、最佳做法是将这两者都设置为 pu。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否回顾一下我们的原理图? 请分享电子邮件 ID、我可以将原理图发送到其中以供审阅。

    感谢您的支持。

    此致、

    SIVAM Natesan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图审核的产品线政策是、客户应根据我们的 原理图检查清单评估其设计。 这是一个包含所有知识的文档、其中包含了我们的所有最佳经验、并且包含在一个易于使用的文档中。 如果有任何此文档未涵盖的问题、我们很乐意提供进一步的帮助。

    此致、
    Gerome.