This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810EVM:DS280DF810EVM

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810EVM, DS280DF810EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489247/ds280df810evm-ds280df810evm

器件型号:DS280DF810EVM
主题中讨论的其他器件:DS250DF810EVMUSB2ANY

工具与软件:

我从 TI 购买的 DS280DF810EVM 板已在 SigCon 中安装所有软件和更新。 但是、电路板无法通信、菜单中未显示 ANYUSB0。 我尝试了各种地址。 另外、我还有另一个评估板 DS250DF810EVM、它看起来非常相似、而且此板连接和工作正常。 有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    很遗憾听到电路板不在通信。  在将此板插入计算机并关闭 SigCon architect 的情况下、是否可以安装和打开 USB2ANY Explorer 软件?

    我想知道电路板是否未正确刷写。  如果是这种情况、USB2ANY Explorer 应该会提示您安装器件固件。

    https://www.ti.com/tool/download/SLVC695/01.00.00.00

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题是通过刷写微控制器解决的。