请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TG720R-Q1 工具与软件:
教授、您好!
最近我们要注意 TC8测试中的模式转换损耗。 我们发现 MDI 布线有两种方式。 您知道哪种方法更好吗? 或者哪种布线更适合 DP83TG720RWRWRHARQ1?或者您知道这两种方法的优缺点。 谢谢。
第一种方法是:端接网络放置在连接器附近、 ESD 放置在 CMC 楔块之后。

第二种方法是:端接网络放置在交流电容器附近、 ESD 放置在 CMC 楔块之前。