This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:什么是 DS160PT801的 EEPROM 固件的自定义过程?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490071/ds160pt801-what-is-the-customization-process-for-the-eeprom-firmware-of-ds160pt801

器件型号:DS160PT801

工具与软件:

尊敬的团队:

DS160PT801的 EEPROM 固件的自定义过程是什么?

EEPROM 是否需要我们自己完成? 还是应该由供应商提供申请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    DS160PT801 EEPROM 文件可以根据客户的设计进行定制、但我们还提供了一些预构建的 EEPROM 映像、建议将其作为我们安全资源文件夹中多个不同用例的起点。

    可以使用下的链接请求对该文件夹的访问权限  申请了解更多信息 部分。

    此致!
    David