This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG721S-Q1:DP83TG720与 DP83TG721以太网 PHY IC 之间的引脚兼容性?

Guru**** 2459740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489684/dp83tg721s-q1-pin-compatibility-between-the-dp83tg720-and-dp83tg721-ethernet-phy-ics

器件型号:DP83TG721S-Q1

工具与软件:

DP83TG720是否与 DP83TG721引脚对引脚兼容?

您能向我发送完整的  DP83TG721数据表吗?  不是网上19页的 pdf、它不会显示信号名称和引脚编号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您是否与 TI 的现场应用工程师有联系? 他们将能够提供所有最新的 DP83TG721信息、这些信息受 NDA 保护。

    您能否分享更多有关使用 DP83TG721的终端应用的信息?

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现场应用工程师让我将技术问题发布到 E2E 论坛。  此器件将用于国防应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您可以告诉现场应用工程师通过电子邮件与我联系。 不能在公共论坛上讨论 NDA 材料。

    谢谢!

    David