This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6E001:二极管到正电源的连续电流额定值

Guru**** 2513335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489193/tpd6e001-continuous-current-rating-of-diodes-to-positive-supply

器件型号:TPD6E001

工具与软件:

输入信号与 TPD6E001的电源轨之间的二极管的连续电流额定值是多少?

在上下文中、当使用 TPD6E001为 RS -422接收器提供 ESD 保护 时、接收器不连接时、远程驱动器可能会通电。 在这种情况下、高侧 ESD 二极管允许接收器的电源轨反向供电、而远程 RS -422驱动器将提供电流。

在这种情况下、驱动器和接收器之间存在电缆屏蔽形式的回路或基准连接、其中局部基准(GND)连接到屏蔽外壳。 对于不超过40英尺的布线、通用基准电势建议驱动器和接收器之间的共模电压最小。  

虽然在这个应用中使用 TPD6E001是有问题的、并且有可能不建议使用、但是需要知道可允许的持续电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    对于 TPD6E001、正常运行期间的泄漏电流大约为1nA、电源电流最大值为100nA。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 McKenzie、问题不是关于正常工作期间的漏电流、而是关于异常情况下通过高侧二极管的正向电流。

    同样、我希望量化流经这些二极管的可接受的持续正向电流-数据表上没有这些数据、也不是器件能够看到受保护的输入是否通电并且 Vcc 引脚相对于 GND 引脚的电压为3.3V 至5V 的条件。 对于相关的异常情况、可以认为 Vcc 引脚连接到 GND。 道歉没有更清楚地说明这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    对不起误解。 这是我们产品系列中的旧器件、因此没有太多额外数据、但在查看正向电压的测试条件时、我会假设最大正向电流为10mA。  

    我将联系我们在印度的设计团队来验证这一点、并查看他们是否有其他信息。 一旦得到答案、我将立即与您联系。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 McKenzie、我感谢您的努力、并期待听到他们的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    有人告诉我在异常情况下流经器件的最大直流正向电流为100 -200mA、具体取决于器件尺寸。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 McKenzie -这是非常有帮助的。