This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB635-Q1:通道规格

Guru**** 2457950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487950/ds90ub635-q1-channel-spec

器件型号:DS90UB635-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户 Valeo 在 项目中使用 DS90UB635和 DS90UB638、 运行条件为同轴电缆连接、使用 POC 解决方案(不包括 LED 驱动)、2Gbps 串行器同步时钟。

根据测试结果、 S21和 S11具有不同的性能。

下面是从串行器引脚到解串器引脚的 S 参数:


S21具有很大的裕度、但 S11不是很好、尤其是600M~800MHz 和1.2G~1.8GHz。

"S21 OK、S21 NG"会带来哪些不良影响?

我们是否可以接受这个结果"S21 OK、S21 NG"? 什么条件下?

此致、

Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiaowei、

    Zoe 将在明天给您反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowei:  

    必须同时满足 S21和 S11的规格。 这些是系统还是 PCB 本身的结果? 客户是否已确认整个布线的阻抗匹配为50欧姆?  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、佐伊

    测试结果针对系统:从 SER 引脚到 Desser 引脚的整个链路、所有部件都安装在 PCBA 上。 ‘s S11 NG, S21 OK 案例的效果会带来什么影响?

    此致、

    Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowei:

    为了确保器件正常运行、必须满足系统的总通道规格。 如果违反其中一项规范、系统将在支持的范围之外运行。  

    是否可以为该系统收集 S22测量值? 客户是否具有系统的 TDR 测量?  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、佐伊

    考虑到通道规格、S11和 S21对整个链路都非常重要。

    1. Valeo 将在下次尝试测量 S22、但信道规格中对 S22没有要求。 S22是否对链路质量有影响?

    2.关于 TDR、请检查以下波形和设置:

    通过 SMA 电缆将摄像头(串行器)连接到 VNA:

      通过 SMA 电缆将 ECU (解串器)连接到 VNA:

    此致、

    Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowei:

    针对 S22的建议是确定具体的电缆一端是否存在阻抗不连续性。  

    在 TDR 测量中、摄像头和解串器侧类似点的阻抗超过55欧姆。 这是否标识为连接器区域? 从通道规格的角度来看、这些建议适用于阻抗匹配为50 Ω+/-10%的 PCB 布线。