This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD31:更正报价编号或创建新报价并重新提交。 如果是新报价、请等待两小时处理、然后重新提交订单

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TI-API

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490054/sn65hvd31-correct-the-quote-number-or-create-a-new-quote-and-resubmit-if-this-is-a-new-quote-allow-two-hours-for-processing-before-resubmitting-your-order

器件型号:SN65HVD31
Thread 中讨论的其他器件:TI-API

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我提交了报价并收到回复、然后下了订单、但收到警告消息:"更正报价编号或创建新报价并重新提交。 如果是新报价、请等待两小时处理、然后重新提交订单。" 请查看我随附的图片、了解更多详细信息:

供参考: 我正在使用 API 进行测试(API 路径: transact.ti.com/.../test)

-第一张图片: 用于提交报价,并获取现有报价
-第二张图片:用于下订单、获取订单和更新订单
-浅蓝色列:Styl 在提交给 TI 之前必须输入的必需信息
-绿色栏目:我们将在此处呈现 TI 的响应

提交报价:

下订单:

请帮助查看并为我提供解决此问题的方法。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    您为这个问题链接了错误的团队。 "Int-TRX"专用于器件本身的技术支持、而非 API。 请创建一个新问题、但在"选择论坛"选项中、输入"API 解决方案"。 API 团队应该能够解决此问题、或者至少为您指明正确的方向。

    如果您对该器件有任何技术问题、请随时提问!

    -Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我尝试了另一个问题、但   如果我输入器件型号(必填)、则无法选择在"选择论坛"中输入"API 解决方案"。 它仅显示"接口论坛"。 请参阅下面随附的图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我遇到了同样的问题。 请在器件型号中输入"TI-API"、这样 API 解决方案论坛将现在可用。  

    请告诉我、这是否对您有用、

    -Ethan