This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:最小高度

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489739/dp83867ir-minimum-height

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

文档显示了 DP83867IR (PAP0064M)的最大高度、但我也需要最小高度。 最大值显示为1.2mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    让我在内部看看这个问题。 我的目标是最迟在今天或明天获得答案。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    此器件的最小高度为1mm。

    此致!

    Shane