This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:具有 I2C 接口的 TUSB2E22应用。

Guru**** 2385470 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22, TUSB2E221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489299/tusb2e22-tusb2e22-application-with-the-i2c-interface

器件型号:TUSB2E22

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:  

我想在我的系统中使用 TUSB2E22实现 I2C 接口。 (不是 TUSB2E221、因为由于项目预算问题、我们不会使用这种工具。)

但是、我无法找到有关 TUSB2E22 I2C 接口的任何相关信息或详细说明其寄存器功能的数据表。

为什么需要使用1K Ω 电阻上拉 RSVD1和 RSVD2?

感谢您的帮助。

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    您需要的是一个没有 I2C 的器件、才能使用 I2C。  该用例不受支持。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus

    感谢您的答复。 顺便说一下、我可以在哪里获得寄存器映射表? 我在数据表中没有看到它。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    TUSB2E22没有 I2C 或寄存器。  它仅是引脚搭接。

    此致、

    Nicholaus