This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:THVD2450DR 可用于500kbps

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490050/thvd2410-thvd2450dr-can-be-used-for-500kbps

器件型号:THVD2410
主题中讨论的其他器件:THVD2450

工具与软件:

我们是否可以使用 THVD2450DR 而不是 THVD2410DR 来实现500kbps 的数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、速度较快的器件也适用于速度较慢的信号。

    但是、THVD2450输出非常快的边缘、这会增加出现 EMI 问题的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    是的、这样可行。 Clemens 提到 EMI 风险增加、但这对于系统来说可能是个问题、也可能不是。 双绞线布线和适当的 RS -485设计实践有助于抵消负面影响(如果存在)。

    此致!

    Ethan