This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:设计指南

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481911/dp83848i-design-guide

器件型号:DP83848I

工具与软件:

大家好、团队成员:

三星将使用新的 RJ45插座,这是在变压器类型(脉冲电子:  JXD0-0001NL ). 需要您的建议才能使用。

我们数据表的设计指南如下所述、但  由于采用新型 RJ45、他们无法将0.1uF 电容器添加到每个不同通信对的变压器中心选项卡、并且必须一次性添加0.1uF 电容器。

您是否发现了任何问题? 似乎只是将偏置施加到 VCC 电压以稳定差分通信电平。  

如果他们不担心、三星将使用新的插槽。

DP83848I 设计指南

Pulse Electronics JXD0-001NL 原理图

BR

Joey Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    是、TI 建议为每个通道使用单独的中心抽头和去耦电容器。 不过、该磁体具有高匝数比(5%)、但我们建议在理想情况下为2%。 因此、此连接器不在我们器件的建议要求范围内。
    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!  
    J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J:

    根据这些曲线、它们可以满足2%的匝数比、但无法分离中心抽头。  

    无法与我们的器件配合使用吗? 请重新检查。

    此致

    Joey Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!  

    除了数据表的建议、团队没有进行任何中心抽头组合。 与推荐配置的任何差异都会使客户承担验证责任。  

    欢迎客户了解此 RJ-45连接器是否适用于其案例、但验证其用例的责任在于客户。  

    此致!  
    J