This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1520:未上电 IC 的输入

Guru**** 2850330 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490252/thvd1520-input-to-unpowered-ic

器件型号:THVD1520

工具与软件:

我正在设计使用另一个备用系统的系统、这些备用系统会并行接收相同的485信号。 这个备用系统也许未加电、所以收发器将是无电源的。 这种配置是否有问题、我们应该断开到这些引脚的信号或引脚保持高阻态?

对于这种并联配置、我们应该有一些额外的注意事项吗?

谢谢你。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是问题。 未供电的 THVD1520不是完全 Hi-Z、但它在单位负载的八分之一上具有与供电接收器相同的输入电流。 因此、总线上最多可以有256个收发器、无论它们是否供电。

    RS -485总线必须恰好具有两端。 确保备用系统(即使未通电时)不会使其成为星形拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的 评分

    你帮了我很多。